Voie sans fil
Lors de la mise en service, la voie sans fil utilisée par le système PowerTag pour la communication bidirectionnelle sans fil entre la passerelle et les équipements sans fil appariés est définie par l'utilisateur.
Elle peut être réglée sur une voie comprise entre 11 et 26 dans la page Web de la passerelle. Chaque voie a une largeur de 2 MHz avec un espacement inutilisé de 5 MHz.
La figure suivante représente la largeur de bande en radiofréquence pour chaque voie du système PowerTag :
La plage de fréquences associée à la voie sélectionnée dans la passerelle est également utilisable par un autre système sans fil, comme un réseau Wi-Fi, et par les équipements sans fil tiers de ce système.
La figure suivante représente la largeur de bande en radiofréquence pour chaque voie la bande passante de fréquence radio par voie Wi-Fi :
Par exemple,
la voie Wi-Fi 6 (bande passante de 2 427 à 2447 MHz)
et les voies sans fil 16, 17, 18 et 19 du système PowerTag (bandes
passantes de 2 429 à 2431 MHz, de 2 434 à
2 436 MHz,
de 2 439 à 2 441 MHz
et de 2 444 à 2 446 MHz respectivement) sont basés
sur la même plage de fréquences. Il est donc recommandé
d'éviter ces voies.
Vous pouvez utiliser un logiciel libre d'analyse spectracle tel que Chanalyser 4 sur PC ou sur smartphone pour analyser l'occupation spectrale avant de définir les voies du système PowerTag.