MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Regulación

Con Regulación, puede conmutar y regular la iluminación regulable con 1 o 2 botones.

El ajuste de regulación predeterminado es con dos botones. Una pulsación corta del botón la enciende o la apaga. Una pulsación prolongada del botón aclara u oscurece la luz. La regulación finaliza al soltar el botón después de haberlo mantenido pulsado.

Puede cambiar y ampliar la regulación con las siguientes funciones:

  • Regulación alterna para aclarar u oscurecer con cada botón (funcionamiento con un botón)

  • Regulación únicamente para aclarar o únicamente para oscurecer con cada botón (funcionamiento con dos botones)

  • Tiempo de accionamiento para pulsaciones largas del botón

  • Regulación por pasos con varios comandos de regulación

  • Enviar comando de regulación cíclicamente

  • Activar el indicador de estado

Función X – Regulación

...Regulación

Ajustes exprés para regulación

 

Nombre del canal

12 bytes permitidos

Función de bloqueo

Bloquear

Bloqueo=1/Desbloqueo=0

Bloqueo=0/Desbloqueo=1

   

Indicación de comportamiento al bloquear

No

Icono de bloqueo de pantalla

   

¿Cómo se activa el indicador de estado?

Objeto de conmutación/de valor A = encendido/apagado

Objeto de respuesta de estado 1 bit

Valor de objeto de realimentación 1 byte

Funcionamiento = Encendido/al soltar = Apagado

Funcionamiento =Apagado / Liberar = Encendido

Pulsación larga = Encendido/al Liberar = Apagado

Siempre conectados = apagado

Siempre conectados = encendido

   

Ajustes ampliados para regulación

Desbloquear

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?