Descripción general de las funciones
El número de botones y funciones varía según el módulo. La siguiente descripción general se refiere al módulo universal.
Función de tecla |
Función 1 – 8 |
Tipo de dispositivo |
Tipo de dispositivo Ajuste del dispositivo para el lado izquierdo y derecho Número de teclas |
Conectar tecla con función |
Función de tecla – Lado izquierdo/derecho Tecla 1 – 8 |
Pantalla de campo medio |
Tipo de indicación de la línea 1 – 4 |
Retardo de arranque |
Retardo de arranque adicional de la aplicación |
Estado del dispositivo |
Envío cíclico de señal en vivo |
Modo nocturno |
|
Modo de limpieza |
Ajuste de tiempo para el modo de limpieza |
Idioma de la interfaz |
|
Ajustes del indicador |
Nivel de luz de fondo en modo normal / nocturno Modo de espera |
Indicador de orientación |
Visibilidad del indicador Color y luminosidad del LED |
Función de aproximación |
¿Cómo se activa la función de aproximación? Tipo de objeto de salida Enviar valor de salida de forma cíclica |
Sensor de temperatura interna |
Compensación del sensor interno Tipo de punto de datos para objeto de temperatura Enviar temperatura cuando el resultado cambie por Enviar temperatura de manera cíclica |
Ajustes/exprés para función 1 – 8 |
ninguna función |
Configuración de iconos |
Conmuta |
Conmutar |
|
Regulación |
|
Persiana |
|
Flancos de 1 bit, 2 bits (prioridad), 4 bits, 1 byte |
|
Flancos con valores de 2 bytes |
|
Regulador corredero de 8 bits |
|
Escena |
|
Iluminación RGB |
|
Control de temperatura de color |
|
Reducción de temperatura |
|
Aumento de temperatura |
Funciones lógicas |
1a – 8a función lógica |