Aviso de estado de retardo de apagado
Este parámetro establece el tiempo que debe transcurrir para que se apague el indicador de estado y la luz de fondo de la pantalla.
Ajustes ampliados |
Retardo de apagado del indicador de estado = base x factor |
||
Base |
0,1 s/1 s/1 min |
||
Factor |
5 – 255 |
Cuando se detecta aproximación, el estado se indica de acuerdo con el valor de objeto u operación actuales. Después de salir, el indicador de estado y la luz de fondo de la pantalla se apagan en cuanto transcurre el tiempo de retardo.
Cuando la pantalla está apagada, el valor del objeto se puede actualizar a través del bus, pero no se realiza ninguna indicación.
Durante el modo de espera, si selecciona la opción Sin cambios (consulte Ajustes del indicador), el estado del icono se actualizará.
Si hay un modo de espera:
El sensor de proximidad no puede acceder directamente al modo normal desde el estado pantalla apagada (es necesario configurarlo de acuerdo con el modo de espera).
Si no hay un modo de espera:
El sensor de proximidad puede hacer que la pantalla pase del estado apagado al modo normal.