Función de escena normal
Activar funciones de habitación
Puede utilizar una escena para cambiar múltiples funciones de habitación con una pulsación de botón.
Cargar una escena le permite, por ejemplo, regular la iluminación de la habitación al valor que desee, mover las persianas hasta la posición deseada y conectar la alimentación de las tomas de una habitación.
Guardar funciones de habitación
Puede cambiar los valores de cada función de habitación en una escena. Para ello, utilice otras funciones del botón como las de conexión, regulación o movimiento de la persiana. Puede utilizar estas funciones de botón para cambiar los valores de las funciones de la sala de forma consecutiva. A continuación, mantenga pulsado el botón para guardar los nuevos valores en el botón de la escena.
Ajustes
En la función de escena normal, se muestra el parámetro Dirección de escena (0 – 63). Puede utilizar este valor para activar una escena en actuadores y en módulos de escenas. Los valores que se guardarán se asignan automáticamente. Puede ajustar la duración de la pulsación larga del botón. Por defecto, este ajuste tiene una duración de 600 ms.