MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Flancos con valores de 2 byte

Con la función Flanco, puede enviar un objeto de 2 byte en formato de coma flotante o en formato de entero (con o sin signo). En el ajuste predeterminado, se envía el valor "10" en formato de coma flotante durante el funcionamiento.

Puede elegir entre las funciones de flancos normal y ampliada y configurar las siguientes funciones.

  • Enviar valores en formato de coma flotante

  • Enviar valores en formato de entero con o sin signo

  • Valores según objeto

  • Acción al pulsar y al soltar

  • Acciones para pulsaciones cortas y largas (función de flancos ampliada)

  • Envío cíclico y con retardo (función de flancos ampliada)

  • Activar el indicador de estado

Función X – Flancos

Flancos de 2 bytes

Ajustes exprés para flancos 2 bytes

 

Nombre del canal

12 bytes permitidos

Función de bloqueo

Bloquear

Bloqueo=1/Desbloqueo=0

Bloqueo=0/Desbloqueo=1

   

Indicación de comportamiento al bloquear

No

Icono de bloqueo de pantalla

   

Acción al pulsar

Enviar valor 1

Enviar valor 2

Envía su valor

Ninguno

   

Acción al soltar

   

¿Cómo se activa el indicador de estado?

Objeto de respuesta de estado 1 bit

Objeto de realimentación 1 byte

Funcionamiento = Encendido/al soltar = Apagado

Funcionamiento =Apagado / Liberar = Encendido

Siempre conectados = apagado

Siempre conectados = encendido

   

Ajustes ampliados para flancos de 2 bytes

 

Existe una pestaña adicional debajo de la pestaña "Función" para ajustar los valores de 2 bytes.

Flancos de 2 bytes

Valores de flancos

Tipo de objeto

Coma flotante

Entero con signo (- 32768…32767)

Entero sin signo (0 – 65535)

[Coma flotante]

Base 1/2 (valores posibles entre paréntesis)

0,01...32768

 

Factor 1/2 (0-2047)

0 – 20,47

 

[Entero con signo]

Valor 1/2 (-32768...32767)

- 32768...32767

 

[Entero sin signo]

Valor 1/2 (0-65535)

0 – 65535

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?