Indicación de estado
En el ajuste predeterminado, el indicador de estado es activado presionando el botón.
Activar |
Nota |
---|---|
Objeto de respuesta de estado 1 bit |
1 = activado 0 = desactivado de acuerdo con el valor del objeto de realimentación externo de 1 bit. |
Objeto de realimentación 1 byte |
Si el objeto de realimentación del objeto externo es 1 byte, el valor > 0= encendido, y el valor 0= apagado. |
Funcionamiento = Encendido/al soltar = Apagado |
Estado del botón pulsado = encendido Estado del botón liberado = apagado Funcionamiento =Apagado / Liberar = Encendido El estado del botón accionado = Apagado, y el estado del botón no accionado = Encendido. |
Pulsación larga = Encendido/al Liberar = Apagado |
Estado del pulsación larga = encendido Estado del botón liberado (o pulsación corta)= apagado |
Siempre conectados = apagado/encendido: |
El icono siempre está Apagado/Encendido. |