DOCA0236FR-00

Créer un projet

NOTE: Avant de créer un nouveau projet, vous devez connaître le type de modèle d’automate et le fond de panier de l’automate à intégrer dans le projet.

Procédez comme suit pour créer un projet :

Étape

Action

1

Ouvrez le logiciel EcoStruxure Contol Expert Classic.

2

Cliquez sur File > New (Fichier > Nouveau).

Résultat : La liste des automates s’affiche.

3

Sélectionnez un automate Modicon M580 en fonction du matériel qui sera utilisé pour le projet.

  1. Dans la fenêtre PLC (Automate), cliquez sur Modicon M580

    .
  2. Dans la fenêtre Rack , développez Modicon M580 local drop (Emplacement local Modicon M580) et sélectionnez un rack.

    .
  3. Cliquez sur OK.

    Résultat :

    1. Une fenêtre de commande de traitement apparaît. Patientez jusqu’à ce que le traitement des fichiers de configuration soit terminé.

    2. Lorsque le traitement des fichiers est terminé, la fenêtre Security enforcement (Application de la sécurité) s’affiche.

4

Pour gérer un mot de passe, effectuez l’une des étapes suivantes, selon le cas :

  • Créez un nouveau mot de passe pour le projet et cliquez sur OK.

  • Cliquez sur Cancel (Annuler) si le mot de passe n’est pas requis.

Résultat : La structure du projet est créée et affichée dans la fenêtre Project Browser (Explorateur de projet).

5

Double-cliquez sur le dossier Configuration dans la vue structurelle.

Résultat : La vue physique de la configuration de l’appareil s’affiche.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.