DOCA0236FR-00

Transférer le projet TeSys island sur l’automate

Procédez comme suit pour transférer le projet TeSys island sur l’automate :

Étape

Action

1

Établissez la connexion entre le PC et l’automate en effectuant l’une des étapes suivantes :

  • Connectez-vous à l’automate en utilisant l’adresse IP.

  • Connectez le câble USB (BMXXCAUSBH018) entre le PC et le panneau avant de l’automate M580.

2

Cliquez sur l’icône de connexion () dans la barre d’outils.

3

Cliquez sur l’icône de téléchargement () dans la barre d’outils.

Résultat : La fenêtre Transfer Project to PLC (Transférer le projet sur l’automate) s’affiche.

4

Cliquez sur Transfer.

Résultat : Le projet TeSys island est transféré sur l’automate.

5

Double-cliquez sur l’unité centrale dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM).

Résultat : La fenêtre de communication s’affiche.

6

Sélectionnez Channel Properties > IP Address Source (PC) (Propriétés du canal > Source d’adresse IP [PC]), puis cliquez sur OK.

7

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’unité centrale dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM) et sélectionnez Connect (Connecter).

8

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’appareil TeSys island dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM) et sélectionnez Connect (Connecter).

9

Effectuez l’une des étapes suivantes selon le cas pour configurer le site TeSys island :

  • Si le TeSys island a déjà été configuré et que l’utilisateur ne souhaite pas charger une nouvelle configuration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’appareil TeSys island dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM) et sélectionnez Load data from device (Charger les données de l’appareil).

  • Si le TeSys island n’a pas encore été configuré et que l’utilisateur souhaite charger une nouvelle configuration, effectuez l’une des opérations suivantes selon le cas :

    • Double-cliquez sur l’appareil TeSys island dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM) et configurez l’appareil.

    • Cliquez avec le bouton droit sur l’appareil TeSys island dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM), puis cliquez sur Device > Additional functions > Import > Import TeSys island Configurator Format (Appareil > Fonctions supplémentaires > Importer > Format d’importation de configurateur TeSys island) pour importer les fichiers de configuration.

      Résultat : La nouvelle configuration est importée dans le logiciel.

10

Double-cliquez sur l’appareil TeSys island dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM) et sélectionnez Store data to device (Stocker les données sur l’appareil).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.