DOCA0236FR-00

Démarrage et test

Après l’installation et avant l’utilisation régulière d’un équipement de commande et d’automatisation électrique, un technicien qualifié doit impérativement procéder à un test de démarrage pour s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement. Ce contrôle préalable doit être organisé en amont avec tout le temps nécessaire pour être mené à bien de façon approfondie.

AVERTISSEMENT
DANGER LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que toutes les procédures d’installation et de mise en service ont été respectées.
  • Avant de procéder aux tests de fonctionnement, retirez toutes les cales et autres supports temporaires employés pour l’expédition des différents composants matériels.
  • Retirez de l’équipement les outils, les instruments de mesure et les débris.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Procédez aux tests de démarrage recommandés dans la documentation de l’équipement. Rangez toute la documentation de l’équipement pour référence ultérieure.

Les tests logiciels doivent être effectués en simulation mais aussi en conditions réelles de production.

Assurez-vous que le système au complet est exempt de courts-circuits et de mises à la terre non conformes aux normes et réglementations électriques nationales (telles que le National Electrical Code aux États-Unis, par exemple) et européennes. Si vous devez effectuer des tests à tension à potentiel élevé, suivez les recommandations de la documentation de l’équipement pour éviter d’endommager l’équipement.

Avant de mettre l’équipement sous tension :

  • Retirez de l’équipement les outils, les instruments de mesure et les débris.

  • Fermez la porte de l’armoire de l’équipement.

  • Retirez toutes les lignes d’alimentation entrantes.

  • Effectuez tous les tests de démarrage recommandés par le fabricant.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.