DOCA0236ZH-00

创建项目

注: 在创建新项目之前,您必须了解集成到项目中所需的 PLC 型号和 PLC 背板的类型。

执行以下步骤以创建项目:

步骤

操作

1

打开 EcoStruxure Contol Expert Classic 软件。

2

单击 File(文件) > New(新建)

结果:PLC 列表显示在屏幕中。

3

根据将用于项目的硬件选择 PLC Modicon M580

  1. PLC 窗口中,单击 Modicon M580

  2. Rack(机架)窗口中,展开 Modicon M580 local drop(Modicon M580 本地子站)并选择一个机架

  3. 单击确定

    结果:

    1. 将出现一个处理命令窗口。等待一段时间完成配置文件的处理。

    2. 处理文件完成后,Security enforcement(安全性强制)窗口显示在屏幕中。

4

要管理密码,请根据需要执行以下步骤之一:

  • 为项目创建一个新密码并单击 OK(确定)

  • 如果不需要密码请单击 Cancel(取消)

结果:项目结构将被创建并显示在 Project Browser(项目浏览器)窗口中。

5

双击 Structural(结构)视图中的 Configuration(配置)文件夹。

结果:设备配置的物理视图显示在屏幕中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?