DOCA0239DE-05

Version 2.4.0

HINWEIS: Wenn eine Firmware-Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 003.000.001 durchgeführt werden soll, muss sie zweimal durchgeführt werden.
  1. Führen Sie eine Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 002.200.008/002.300.006 durch.

  2. Führen Sie eine Aktualisierung von Version 002.200.008/002.300.006 auf Version 003.000.001 durch.

HINWEIS: Die Funktionsblock-Bibliothek für SPS mit Machine Expert über das Modbus TCP-Protokoll ist nicht kompatibel.

Problemumgehung: Verwenden Sie die Schneider Electric Machine Expert-SPS mit Modbus TCP als Drittanbieter-SPS.

Neue Funktionen

  • E/A-Optimierung

    Mit der Funktion E/A-Optimierung können Benutzer ihre E/A-Geräte über verschiedene avatars gemeinsam verwenden und sie optimieren, um die pro TeSys island erforderliche Anzahl an E/A-Geräten zu verringern.

    Benutzer können zudem die Funktion Geräteoptimierung verwenden, die unbenutzte AIOM-/DIOM-Geräte dauerhaft aus der TeSys island -Konfiguration entfernt.

  • Avatar(s) neu anordnen

    Diese Funktion versucht automatisch, die Warnungen wie „Elektromagnetische Störungen” und „Montagepositionen” zu beheben, indem die betreffenden Avatars neu angeordnet werden.

  • Lokale Steuerung

    Die lokale Steuerungsfunktion wird auf die Sicherheitskategorie-avatars ausgeweitet.

  • Lokales Zurücksetzen der Auslösung

    Damit können nun Auslösungen auf der Ebene einzelner avatar s lokal zurückgesetzt werden. Auslösungen können jedoch im Fernsteuerungsmodus auf TeSys island -Ebene weiterhin wie zuvor über die Bedientafel zurückgesetzt werden.

  • Vertikale Ausrichtung

    Es wird eine neue Informationsmeldung zur Leistungsminderung angezeigt, die bei Auswahl der vertikalen Montageposition anzuwenden ist.

Korrigierte Fehler

  • „Aus Gerät laden“ funktioniert nicht, wenn sich mehr als 16 SIL-Starter in der Konfiguration befinden.

  • Nach der Herstellung der neuen Verbindung zum Gerät ist die Forcierungsmodus-Statusanzeige des avatar -Eingangs für den avatar Motor – Zwei Geschwindigkeiten nicht korrekt.

Bekannte Probleme

Die folgenden Punkte sind bekannte Probleme in dieser Version der TeSys island DTM Library :

  • Die TeSys island DTM Library funktioniert nicht mit EcoStruxure Control Expert V15.2.

    Das liegt daran, dass das DHCP ohne eine zugehörige Rollenbezeichnung aktiviert wurde.

    Problemumgehung:Öffnen Sie den M580-DTM und fügen Sie die Rollenbezeichnung in der Adresseinstellung der TeSys island -Instanz hinzu.

  • Das Erstellen von E/A-Avatars im Rahmen der E/A-Optimierung und das Löschen von E/A-Modulen im Rahmen der Geräteoptimierung funktioniert nicht, wenn Benutzer das gespeicherte Projekt erneut öffnen, ohne die Registerkarte MEIN AVATAR aufzurufen.

    Problemumgehung:Öffnen Sie das gespeicherte Projekt und rufen Sie die Registerkarte MEIN AVATAR auf, bevor Sie auf E/A-Optimierung und Geräteoptimierung klicken.

  • Der avatar Leistungsschnittstelle mit E/A kann nicht in der E/A-Optimierung verwendet werden.

  • Diese Version gilt nicht für SIL-Starter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?