DOCA0239DE-05

Betriebssysteme

Für die TeSys island DTM Library werden die folgenden Betriebssysteme unterstützt:

  • Microsoft Windows 7 SP1 32- oder 64-Bit

  • Microsoft Windows 10

HINWEIS: Installieren Sie bei einem Computer mit Windows 7 SP1 das entsprechende Paket aus dem Microsoft Download Center, um die Unterstützung von TLS 1.22 zu ermöglichen, bevor Sie die TeSys island DTM Library installieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?