DOCA0239DE-05

Vorbereitung der Installation

Bei der Ausführung der Setup-Datei der TeSys island DTM Library werden die entsprechenden Dateien entpackt und auf der lokalen Festplatte gespeichert. Die Installation der DTM library startet automatisch.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, bevor Sie mit der Installation beginnen:

  • Schließen Sie die DTM-Anwendungen, die auf dem PC ausgeführt werden, bevor Sie das Setupprogramm starten.

  • Melden Sie sich mit einerr Benutzer-ID an, die über Administrator- oder entsprechende Rechte verfügt, um die TeSys island DTM Library zu installieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?