Überblick über TeSys island
TeSys island ist ein modulares, multifunktionales System, das im Rahmen einer Automatisierungsarchitektur integrierte Funktionen bereitstellt und hauptsächlich für die direkte Steuerung und das Management von Niederspannungslasten vorgesehen ist. TeSys island kann nach seiner Installation in einer elektrischen Schalttafel Motoren und andere elektrische Lasten bis 80 A (AC1) oder 65 A (AC3) schalten, schützen und verwalten.
Dieses System wurde basierend auf dem Konzept der TeSys-Avatars entwickelt.
Diese Avatars:
-
Stellen sowohl die logischen als auch die physischen Aspekte der Automatisierungsfunktionen dar.
-
Bestimmen die Konfiguration der Insel.
Die logischen Aspekte von TeSys island werden mit Software-Tools verwaltet, die alle Phasen des Produkt- und Anwendungslebenszyklus abdecken: Entwurf, Konstruktion, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung.
Das physische TeSys island besteht aus einer Reihe von Geräten, die auf einer einzelnen DIN-Schiene montiert und mit einem Flachbandkabel verbunden sind. Das Flachbandkabel ermöglicht die interne Kommunikation zwischen den Modulen. Die externe Kommunikation mit der Automatisierungsumgebung erfolgt über ein einzelnes Buskoppler-Modul. Das TeSys island wird im Netzwerk als Einzelknoten erfasst.
Die anderen Module umfassen Starter, Leistungsschnittstellenmodule, Analog- und Digital-E/A-Module, Spannungsschnittstellenmodule und SIL-Schnittstellenmodule, die ein breites Spektrum an Betriebsfunktionen abdecken.