Cronologia delle versioni della libreria del TeSys island DTM Library
Nella tabella seguente vengono elencate le versioni della libreria del DTM library.
|
Data |
Versione della libreria del DTM |
Disponibilità |
|---|---|---|
|
Agosto 2023 |
2.4.2 |
NOTA: Machine Expert Modbus TCP IP non funziona.
|
|
Giugno 2023 |
2.4.1 |
NOTA: Machine Expert Modbus TCP IP non funziona.
|
|
Febbraio 2023 |
2.4.0 |
|
|
Novembre 2021 |
2.3.1 |
Disponibile per il software SoMove e l'integrazione di EcoStruxure Machine Expert eEcoStruxure Control Expert. |
|
Settembre 2021 |
2.3.0 |
Disponibile per il software SoMove e l'integrazione di EcoStruxure Machine Expert eEcoStruxure Control Expert. |
|
Luglio 2021 |
2.2.2 |
Disponibile per il software SoMove e l'integrazione di EcoStruxure Machine Expert eEcoStruxure Control Expert. |
|
Maggio 2020 |
2.2.1 |
Disponibile per il software SoMove e l'integrazione di EcoStruxure Machine Expert. |
|
Giugno 2019 |
1.1.0 |
Disponibile per il software SoMove e l'integrazione di EcoStruxure Machine Expert. |
|
NOTA: *Tutte
le nuove funzionalità, come ad esempio il controllo locale per
i gruppi SIL e gli avatar dei moduli di interfaccia di
alimentazione, non sono compatibili con i blocchi funzione.
|
||