DOCA0239IT-05

Panoramica del TeSys island

TeSys island è un sistema multifunzionale modulare dotato di funzioni integrate all'interno di un'architettura di automazione, soprattutto per il controllo e la gestione diretti di carichi a bassa tensione. TeSys island consente di commutare, proteggere e gestire i motori e altri carichi elettrici fino a 80 A (AC1) o 65 A (AC3) installati in un pannello di controllo elettrico.

Questo sistema si basa sul concetto di TeSys Avatars.

Questi Avatars:

  • rappresentano gli aspetti logici e fisici delle funzioni di automazione.

  • determinano la configurazione dell'isola.

Gli aspetti logici di TeSys island vengono gestiti tramite degli strumenti software che interessano tutte le fasi di vita del prodotto e dell'applicazione: progettazione, engineering, messa in servizio, servizio e manutenzione.

L' TeSys island fisica è costituita da un insieme di apparecchiature poste su un'unica guida DIN che è possibile interconnettere con un cavo piatto che assicura la comunicazione interna tra i moduli. La comunicazione esterna con l'ambiente di automazione avviene su un singolo modulo accoppiatore bus, per cui l' TeSys island appare come un singolo nodo della rete.

Gli altri moduli includono avviatori (starter), moduli di interfaccia di alimentazione, moduli IO analogici e digitali, moduli di interfaccia di tensione e moduli di interfaccia SIL che svolgono svariate funzioni operative.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?