DOCA0239PTBR-05

Histórico de versões da biblioteca do TeSys island DTM Library


As versões do DTM library são listadas na tabela a seguir.

Data

Versão da biblioteca de DTM

Disponibilidade

Agosto de 2023

2.4.2.

  • Disponível para o software SoMove.

  • *Disponível para a integração de EcoStruxure Machine Expert e EcoStruxure Control Expert.

NOTA: O Modbus TCP IP do Machine Expert não está funcionando.

Junho de 2023

2.4.1.

  • Disponível para o software SoMove.

  • *Disponível para a integração de EcoStruxure Machine Expert e EcoStruxure Control Expert.

NOTA: O Modbus TCP IP do Machine Expert não está funcionando.

Fevereiro de 2023

2.4.0

  • Disponível para o software SoMove.

  • *Disponível para a integração de EcoStruxure Machine Expert e EcoStruxure Control Expert.

Novembro de 2021

2.3.1

Disponível para o software SoMove, EcoStruxure Machine Expert e integração de EcoStruxure Control Expert.

Setembro de 2021

2.3.0

Disponível para o software SoMove, EcoStruxure Machine Expert e integração de EcoStruxure Control Expert.

Julho 2021

2.2.2

Disponível para o software SoMove, EcoStruxure Machine Expert e integração de EcoStruxure Control Expert.

Maio de 2020

2.2.1

Disponível para o software SoMove e integração de EcoStruxure Machine Expert.

Junho de 2019

1.1.0

Disponível para o software SoMove e integração de EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: *Quaisquer novos recursos, como controle local para grupos SIL e avatares de Power Interface Module (Módulo de interface de potência), não são compatíveis com blocos de funções.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?