DOCA0239ES-05

Historial de versiones de la biblioteca de TeSys island DTM Library


La siguiente tabla enumera las versiones de la DTM library.

Fecha

Versión de biblioteca DTM

Disponibilidad

Agosto de 2023

2.4.2

  • Disponible para el software SoMove.

  • *Disponible para EcoStruxure Machine Expert y la integración EcoStruxure Control Expert.

NOTA: El Modbus TCP IP Machine Expert no funciona.

Junio de 2023

2.4.1

  • Disponible para el software SoMove.

  • *Disponible para EcoStruxure Machine Expert y la integración EcoStruxure Control Expert.

NOTA: El Modbus TCP IP Machine Expert no funciona.

Febrero de 2023

2.4.0

  • Disponible para el software SoMove.

  • *Disponible para EcoStruxure Machine Expert y la integración EcoStruxure Control Expert.

Noviembre de 2021

2.3.1

Disponible para el software SoMove, EcoStruxure Machine Expert, y la integración EcoStruxure Control Expert.

Septiembre de 2021

2.3.0

Disponible para el software SoMove, EcoStruxure Machine Expert, y la integración EcoStruxure Control Expert.

Julio de 2021

2.2.2

Disponible para el software SoMove, EcoStruxure Machine Expert, y la integración EcoStruxure Control Expert.

Mayo de 2020

2.2.1

Disponible para el software SoMove y la integración EcoStruxure Machine Expert.

Junio de 2019

1.1.0

Disponible para el software SoMove y la integración EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: *Las nuevas funciones, como avatares de control local para grupos SIL y Módulo de interfaz de alimentación, no son compatibles con bloques de función.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?