DOCA0239IT-05

Risoluzione dei problemi

Problema

Causa probabile

Soluzione

Impossibile avviare la libreria delTeSys island DTM Library

È possibile disinstallare alcuni componenti comuni necessari per il funzionamento del DTM mediante altri software.

Reinstallare la libreria delTeSys island DTM Library .

La libreria delTeSys island DTM Library non viene visualizzata. Anche dopo aver fatto clic su Aggiorna catalogo .

Potrebbe trattarsi di un problema del softwareSoMove , che non è stato registrato prima di applicare il DTM o un problema con la DLL non registrata da Windows.

Utilizzare la riga di comando di Windows per registrare una DLL necessaria per l'installazione del DTM:

  1. Avviare il prompt dei comandi di Windows come amministratore e digitare: cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727

  2. Quindi inserire quanto segue, facendo attenzione alla direzione della barra: RegAsm.exe /codebase C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys island DTM Library\AladdinDtm.Kernel.dll

  3. Se la registrazione ha esito positivo, viene visualizzato questo messaggio: Tipi registrati correttamente

  4. Avviare SoMove per visualizzare la schermata Aggiornamento catalogo con la barra di avanzamento. Attendere il completamento dell'operazione

  5. Al termine dell'aggiornamento del catalogo, la libreria del TeSys island DTM Library dovrebbe essere disponibile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?