TeSys island DTM Library Sürüm Geçmişi
DTM library kütüphanesi sürümleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
|
Tarih |
DTM kütüphane sürümü |
Kullanılabilirlik |
|---|---|---|
|
Ağustos 2023 |
2.4.2 |
NOT: Machine Expert, Modbus TCP IP çalışmıyor.
|
|
Haziran 2023 |
2.4.1 |
NOT: Machine Expert, Modbus TCP IP çalışmıyor.
|
|
Şubat 2023 |
2.4.0 |
|
|
Kasım 2021 |
2.3.1 |
SoMove yazılımı, EcoStruxure Machine Expert ve EcoStruxure Control Expert entegrasyonu için mevcuttur. |
|
Eylül 2021 |
2.3.0 |
SoMove yazılımı, EcoStruxure Machine Expert ve EcoStruxure Control Expert entegrasyonu için mevcuttur. |
|
Temmuz 2021 |
2.2.2 |
SoMove yazılımı, EcoStruxure Machine Expert ve EcoStruxure Control Expert entegrasyonu için mevcuttur. |
|
Mayıs 2020 |
2.2.1 |
SoMove yazılımı ve EcoStruxure Machine Expert entegrasyonu için mevcuttur. |
|
Haziran 2019 |
1.1.0 |
SoMove yazılımı ve EcoStruxure Machine Expert entegrasyonu için mevcuttur. |
|
NOT: *SIL
grupları için yerel kontrol ve Güç
Arayüzü Modülü (PIM - Power Interface Module) avatarları işlev blokları ile uyumlu değildir.
|
||