DOCA0239ES-05

Directorios de instalación

Una vez que descargados los archivos de configuración TeSys island DTM, los archivos se instalan en la carpeta Archivos de programa de forma predeterminada.

Sistema operativo admitido

Carpeta

64 bits

C:\Archivos de programa (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys island DTM Library

32 bits

C:\Archivos de programa\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys island DTM Library

La carpeta de archivos de programa incluirá archivos dll y de configuración.

Si va a actualizar los archivos de configuración desde una versión anterior del software, los archivos de instalación de la nueva versión sobrescribirán los archivos de instalación de la versión anterior en la carpeta Archivos de programa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?