DOCA0239ES-05

Solución de problemas

Problema

Posible causa

Solución

No es posible iniciar la biblioteca de TeSys island DTM Library

Es posible que otro software haya desinstalado algunos componentes habituales necesarios para el funcionamiento del DTM.

Vuelva a instalar la biblioteca de TeSys island DTM Library.

La biblioteca de TeSys island DTM Library no aparece. Incluso después de hacer clic en Actualizar catálogo.

El problema podría ser que el software SoMove no estuviese registrado antes de aplicar el DTM o que el dll no estuviese registrado en Windows.

Utilice la línea de comandos de Windows para registrar un dll necesario para la instalación de DTM:

  1. Inicie la entrada de comandos de Windows como Administrador e introduzca: cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727

  2. A continuación, introduzca lo siguiente (preste atención a la dirección de la barra inclinada): RegAsm.exe /codebase C:\Archivos de programa (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys island DTM Library\AladdinDtm.Kernel.dll

  3. Una vez que el registro se haya realizado correctamente, aparecerá el siguiente mensaje: Tipos registrados correctamente

  4. Inicie el software SoMove y aparecerá una pantalla de Actualización de catálogo con una barra de progreso. Espere hasta que se complete el proceso

  5. Una vez finalizada la actualización del catálogo, la biblioteca de TeSys island DTM Library estará disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?