Descripción general de TeSys island
TeSys island es un sistema modular y multifuncional que proporciona funciones integradas dentro de una arquitectura de automatización, principalmente para el control directo y la gestión de cargas de baja tensión. TeSys island puede conmutar, ayudar a proteger y gestionar motores y otras cargas eléctricas de hasta 80 A (AC1) o 65 A (AC3) instaladas en un cuadro de control eléctrico.
Este sistema se ha diseñado en torno al concepto de Avatars de TeSys.
Estos Avatars:
-
Representan los aspectos tanto lógicos como físicos de las funciones de automatización.
-
Determinan la configuración de la isla.
Los aspectos lógicos de TeSys island se gestionan mediante herramientas de software que cubren todas las fases del ciclo de vida de producto y aplicación: diseño, ingeniería, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
La TeSys island física consta de un conjunto de dispositivos instalados en un único carril DIN y conectados entre sí por medio de un cable plano que facilita la comunicación interna entre los diferentes módulos. La comunicación externa con el entorno de automatización se realiza a través de un único módulo acoplador de bus, y la TeSys islandaparece en la red como un único nodo.
Entre los otros módulos se encuentran los arrancadores, los módulos de interfaz de alimentación, los módulos de E/S analógicas y digitales, los módulos de interfaz de tensión y los módulos de interfaz SIL, que cubren una gran variedad de funciones de operación.