DOCA0239TR-05

Donanım Gereksinimleri

TeSys island TeSys island DTM Library’nin bilgisayara yüklenmesi için aşağıdaki donanım gereksinimleri önerilmektedir:

Ekipman

Minimum gereksinim

Önerilen gereksinimler

İşlemci

Pentium 4 veya Core 2 Duo, 2 GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 GB

4 GB

Ekran

Çözünürlük: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 ve 1920 x 1080 piksel

Çözünürlük: 1600 x 1900 ve 1920 x 1080 piksel

DPI: 96 (%100) ve 120 (%125)

DPI: 96 (%100) ve 120 (%125)

Sistem sürücüsünde boş sabit disk alanı

1 GB

2 GB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?