TeSys island Konusuna Genel Bakış
TeSys island, daha çok düşük voltaj yüklerinin doğrudan kontrolü ve yönetimi için bir otomasyon mimarisi içinde entegre işlevler sağlayan modüler, çok işlevli bir sistemdir.TeSys island motorları değiştirebilir, korumaya yardımcı olabilir ve motorları ve elektrik kontrol paneline takılı 80 A (AC1) ya da 65 A’ya (AC3) kadar diğer elektrik yüklerini yönetebilir.
Bu sistem TeSys Avatars‘ı konseptine göre tasarlanmıştır.
Bu Avatars:
-
Otomasyon işlevlerini hem mantıksal hem de fiziksel açıdan temsil eder.
-
Island yapılandırmasını belirler.
TeSys island’ın mantıksal yönleri, ürünün ve uygulama yaşam döngüsünün tasarım, mühendislik, hizmete alma, çalıştırma ve bakım dahil olmak üzere tüm aşamalarını kapsayan yazılım araçları ile yönetilir.
Fiziksel TeSys island, tek DIN rayına takılı ve modüller arasında dahili iletişim sağlayan bir yassı kabloyla birbirine bağlı bir grup cihazdan oluşur. Otomasyon ortamı ile harici iletişim, tek veri yolu birleştirici modülü üzerinden sağlanır ve TeSys island, ağ üzerinde tek düğüm olarak görülür.
Diğer modüller, starterler, güç arayüzü modülleri, analog ve dijital IO modülleri, voltaj arayüzü modülleri ve çok çeşitli işlevsel fonksiyonları kapsayan SIL arayüzü modülleri içerir.