Diagnostico
El bloque funcional Avatar_Diagnostic devuelve el estado de los datos acíclicos de diagnóstico del Avatar especificado.
Interfaz de salida Avatar_Diagnostic
|
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
MaxAvgIRMS |
DINT |
Valor de corriente Irms media máxima. |
|
MaxAvgIRMS_O |
DINT |
Valor overflow de corriente Irms media máxima. |
|
MaxAvgIRMSTimestamp_Y |
DINT |
Fecha y hora en las que se registró el valor de corriente Irms media máxima. |
|
MaxAvgIRMSTimestamp_M |
SINT |
|
|
MaxAvgIRMSTimestamp_D |
SINT |
|
|
MaxAvgIRMSTimestamp_h |
SINT |
|
|
MaxAvgIRMSTimestamp_min |
SINT |
|
|
MaxAvgIRMSTimestamp_sec |
SINT |
|
|
MaxAvgIRMSTimestamp_cs |
SINT |
|
|
Phase1IRMS |
DINT |
Valor de corriente Irms de la fase L1. (Unidad: mA) |
|
Phase1IRMS_O |
DINT |
Valor {8}overflow{9} de corriente Irms de la fase L1. |
|
Phase2IRMS |
DINT |
Valor de corriente Irms de la fase L2. (Unidad: mA) |
|
Phase2IRMS_O |
DINT |
Valor {10}overflow{11} de corriente Irms de la fase L2. |
|
Phase3IRMS |
DINT |
Valor de corriente Irms de la fase L3. (Unidad: mA) |
|
Phase3IRMS_O |
DINT |
Valor {12}overflow{13} de corriente Irms de la fase L3. |
|
OverloadAlarmCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra sobrecarga térmica. |
|
JamAlarmCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra bloqueo. |
|
UndercurrentAlarmCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra subcorriente. |
|
OvercurrentAlarmCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra sobrecorriente. |
|
PhaseUnbalancedAlarmCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra desequilibrio de fase. |
|
GroundCurrentAlarmCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con la protección contra corriente a tierra. |
|
MotorOverheatAlarmCntr |
DINT |
Contador de eventos de sobrecalentamiento de motor. |
|
AlarmsCntr |
DINT |
Contador de advertencias relacionadas con protecciones. |
|
OverloadTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra sobrecarga térmica. |
|
JamTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra bloqueo. |
|
UndercurrentTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra subcorriente. |
|
LongStartTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra arranque prolongado. |
|
OvercurrentTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra sobrecorriente. |
|
MotorOverheatTripCntr |
DINT |
Contador de eventos de disparos por sobrecalentamiento de motor. |
|
StallTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra atasco. |
|
PhaseUnbalanceTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra desequilibrio de fase. |
|
PhaseConfigTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra configuración de fase. |
|
GroundCurrentTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra corriente a tierra. |
|
PhaseReversalTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra inversión de fase. |
|
PhaseLossTripCntr |
DINT |
Contador de disparos relacionados con la protección contra pérdida de fase. |
|
TripsCntr |
DINT |
Contador de todos los disparos relacionados con protecciones. |
|
TripReg1_Y |
DINT |
Fecha y motivo del disparo, registro 1. |
|
TripReg1_M |
SINT |
|
|
TripReg1_D |
SINT |
|
|
TripReg1_h |
SINT |
|
|
TripReg1_min |
SINT |
|
|
TripReg1_sec |
SINT |
|
|
TripReg1_cs |
SINT |
|
|
TripReg1NoEvent |
BOOL |
Identificador del evento de disparo detectado. |
|
TripReg1ThermalOverload |
BOOL |
|
|
TripReg1MotorOverheat |
BOOL |
|
|
TripReg1Jam |
BOOL |
|
|
TripReg1Undercurrent |
BOOL |
|
|
TripReg1LongStart |
BOOL |
|
|
TripReg1Overcurrent |
BOOL |
|
|
TripReg1Stall |
BOOL |
|
|
TripReg1GroundCurrent |
BOOL |
|
|
TripReg1CurrentPhaseReversal |
BOOL |
|
|
TripReg1PhaseConfiguration |
BOOL |
|
|
TripReg1CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
|
|
TripReg1CurrentPhaseLoss |
BOOL |
|
|
. . . |
. . . |
. . . |
|
TripReg5_Y |
DINT |
Fecha y motivo del disparo, registro 5. |
|
TripReg5_M |
SINT |
|
|
TripReg5_D |
SINT |
|
|
TripReg5_h |
SINT |
|
|
TripReg5_min |
SINT |
|
|
TripReg5_sec |
SINT |
|
|
TripReg5_cs |
SINT |
|
|
TripReg5NoEvent |
BOOL |
Identificador del evento de disparo detectado. |
|
TripReg5ThermalOverload |
BOOL |
|
|
TripReg5MotorOverheat |
BOOL |
|
|
TripReg5Jam |
BOOL |
|
|
TripReg5Undercurrent |
BOOL |
|
|
TripReg5LongStart |
BOOL |
|
|
TripReg5Overcurrent |
BOOL |
|
|
TripReg5Stall |
BOOL |
|
|
TripReg5GroundCurrent |
BOOL |
|
|
TripReg5CurrentPhaseReversal |
BOOL |
|
|
TripReg5PhaseConfiguration |
BOOL |
|
|
TripReg5CurrentPhaseUnbalance |
BOOL |
|
|
TripReg5CurrentPhaseLoss |
BOOL |