Velocidad de actualización de los datos
Al elegir la frecuencia de su protocolo de bus de campo (como RPI o tasa de repetición) o la frecuencia de actualización de datos acíclicos en su programa de PLC, es importante comprender la frecuencia de las actualizaciones de datos en la propia isla.
Por ejemplo, los datos de energía activa se actualizan cada 100 ms. Por lo tanto, no es útil para el programa PLC actualizar estos datos acíclicos cada 10 ms. Sin embargo, todas las salidas (arrancadores, salidas digitales, salidas analógicas, restablecimientos de disparo y otros restablecimientos o preajustes) se actualizan a una frecuencia de <10 ms. Las entradas se actualizan a distintas frecuencias según su importancia.
Consulte la siguiente tabla para obtener más información.
Velocidad de actualización de los datos
| Datos | Intervalo de actualización máximo |
|---|---|
|
Estado de entrada y salida de dispositivos de potencia, módulos de E/S digitales y módulos de interfaz SIL* por ejemplo: comandos de marcha, estado de contactor (RunFwd, Tripped), entrada digital (DI0, DI1…) |
10 ms |
|
Mediciones analógicas de dispositivos de potencia, módulos de E/S analógicos y módulos de interfaz de tensión por ejemplo: corriente de fase (AvgIRMS, PhaseXIRMS), tensión de fase (VRMSPhaseX, AvgVRMS), potencia (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), energía (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), entradas analógicas (MotorTemperature, AI0, AI1) |
100 ms |
|
Otros datos por ejemplo, datos de activos: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (duración) |
10 ms |