Cinta transportadora de una dirección
El bloque funcional AvConveyorOneDir se utiliza para gestionar una cinta transportadora de una dirección.
Interfaz de entrada AvConveyorOneDir
| Entrada | Tipo datos | Descripción |
| RunFwdCmd | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el conmutador de marcha del Avatar se cierra. |
| ResetTrip | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, los disparos detectados de este Avatar cuyas condiciones de rearme se hayan cumplido se rearmarán. |
| ResetAlarmCntrs | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de alarmas de este Avatar se restablecen. |
| ResetTripCntrs | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de disparos de este Avatar se restablecen. |
| ResetMaxIRMS | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor de corriente Irms media máxima y la marca de tiempo se restablecen. |
| RecordToUChannel1 | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el canal de tiempo de uso correspondiente se incrementa conforme a la energía medida del Avatar seleccionado. Este registro del tiempo de uso continúa para los canales habilitados hasta que se deshabiliten. |
| RecordToUChannel2 | BOOL | |
| RecordToUChannel3 | BOOL | |
| RecordToUChannel4 | BOOL |
Interfaz de salida AvConveyorOneDir
| Salida | Tipo datos | Descripción |
| Listo | BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
| RunFwdStatus | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador de marcha del Avatar se cierra. |
| Disparado | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado un evento de disparo de protección. |
| Alarma | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado una alarma de protección. |
| UpstreamVltg1 | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del primer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar (disyuntor cerrado). |
| AssetAlarm | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, un dispositivo de alimentación o arrancador SIL* dentro del Avatar ha alcanzado o superado el 90 % de la durabilidad prevista (según el parámetro del Avatar). |
| LoadRunning | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha ejecutado un comando Marcha o Cerrar y fluye corriente en los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también aplicable a Avatares sin motor). |
| ReadyToReset | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar cumple las condiciones de rearme de disparo y puede restablecerse mediante un comando Reinicio de disparo. |
| LocalfwdCmdSts | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, los comandos recibidos en las entradas digitales controlan la lógica del Avatar y se ignoran los comandos del PLC. |
| BypassCmdSts | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar seguirá funcionando y no se detendrá a causa de un disparo. |
| LoadStarting | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en fase de arranque. |
| AvgIRMS | DINT |
Indica la media de los valores de Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |
| AvgIRMS_O | DINT |
Indica la media de los valores overflow de la Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |
| PVInput0 | INT |
Devuelve el valor de medición de la entrada PV. |
| PVInput1 | INT | |
| PVInput2 | INT | |
| PVInput3 | INT | |
| PvInput4 | INT | |
| PVSwitch0 | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador PV representa un comando Conectado. |
| PVSwitch1 | BOOL | |
| PVSwitch2 | BOOL | |
| PVSwitch3 | BOOL | |
| PVSwitch4 | BOOL |