Motor de dos velocidades, dos direcciones - tope SIL, C. Cat 3/4
La función AvMotorTwoSpeedsTwoSILStop se utiliza para gestionar un motor de dos velocidades con dos direcciones (avance y retroceso) con Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1* para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 4.
Interfaz de entrada AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34
| Entrada | Tipo datos | Descripción |
| RunFwdLowCmd | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el motor arranca en dirección de avance a baja velocidad. |
| RunFwdHighCmd | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el motor arranca en dirección de avance a alta velocidad. |
| RunRevLowCmd | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el motor arranca en dirección inversa a baja velocidad. |
| RunRevHighCmd | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el motor arranca en dirección inversa a alta velocidad. |
| ResetTrip | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, los disparos detectados de este Avatar cuyas condiciones de rearme se hayan cumplido se rearmarán. |
| ResetAlarmCntrs | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de alarmas de este Avatar se restablecen. |
| ResetTripCntrs | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de disparos de este Avatar se restablecen. |
| ResetMaxIRMS | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor de corriente Irms media máxima y la marca de tiempo se restablecen. |
| RecordToUChannel1 | BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el canal de tiempo de uso correspondiente se incrementa conforme a la energía medida del Avatar seleccionado. Este registro del tiempo de uso continúa para los canales habilitados hasta que se deshabiliten. |
| RecordToUChannel2 | BOOL | |
| RecordToUChannel3 | BOOL | |
| RecordToUChannel4 | BOOL |
Interfaz de salida AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34
| Salida | Tipo datos | Descripción |
| Listo | BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
| RunFwdLowStatus | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en marcha a baja velocidad. Si esta salida se establece en FALSE, el motor está parado o se encuentra en marcha a alta velocidad. |
| Disparado | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado un evento de disparo de protección. |
| Alarma | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado una alarma de protección. |
| UpstreamVltg1 | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del primer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar (disyuntor cerrado). |
| AssetAlarm | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, un dispositivo de alimentación o arrancador SIL dentro del Avatar ha alcanzado o superado el 90 % de la durabilidad prevista (según el parámetro del Avatar). |
| RunFwdHighStatus | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en marcha a alta velocidad. Si esta salida se establece en FALSE, el motor está parado o se encuentra en marcha a baja velocidad. |
| LoadRunning | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha ejecutado un comando Marcha o Cerrar y fluye corriente en los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también aplicable a Avatares sin motor). |
| ReadyToReset | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar cumple las condiciones de rearme de disparo y puede restablecerse mediante un comando Reinicio de disparo. |
| UpstreamVltg2 | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del segundo arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar. |
| UpstreamVltg3 | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del tercer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar. |
| UpstreamVltg4 | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del cuarto arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar. |
| RunRevLowStatus | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador de inversión de baja velocidad se cierra. |
| RunRevHighStatus | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador de inversión de alta velocidad se cierra. |
| LoadStarting | BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en fase de arranque. |
| AvgIRMS | DINT |
Indica la media de los valores de Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |
| AvgIRMS_O | DINT |
Indica la media de los valores overflow de la Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |