Interfaz de potencia con E/S (control)
El bloque funcional {6}AvPowerInterfacewit{7} se utiliza para supervisar la corriente y controlar un dispositivo de alimentación externa, como un relé de estado sólido, un motor de arranque suave o un variador de velocidad ajustable.
Interfaz de entrada AvPowerInterfacewit
|
Entrada |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
LQ1Cmd |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, la salida lógica 1 se establece en TRUE. |
|
LQ2Cmd |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, la salida lógica 2 se establece en TRUE. |
|
ResetTrip |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, los disparos detectados de este Avatar cuyas condiciones de rearme se hayan cumplido se rearmarán. |
|
ResetAlarmCntrs |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de alarmas de este Avatar se restablecen. |
|
ResetTripCntrs |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de disparos de este Avatar se restablecen. |
|
ResetMaxIRMS |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor de corriente Irms media máxima y la marca de tiempo se restablecen. |
|
RecordToUChannel1 |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el canal de tiempo de uso correspondiente se incrementa conforme a la energía medida del Avatar seleccionado. Este registro del tiempo de uso continúa para los canales habilitados hasta que se deshabiliten. |
|
RecordToUChannel2 |
BOOL |
|
|
RecordToUChannel3 |
BOOL |
|
|
RecordToUChannel4 |
BOOL |
Interfaz de salida AvPowerInterfacewit
|
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
Listo |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
|
LQ1Status |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la salida lógica 1 se establece en TRUE. |
|
Disparado |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado un evento de disparo de protección. |
|
Alarma |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado una alarma de protección. |
|
UpstreamVltg1 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del primer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar (disyuntor cerrado). |
|
LQ2Status |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la salida lógica 2 se establece en TRUE. |
|
LoadRunning |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha ejecutado un comando Marcha o Cerrar y fluye corriente en los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también aplicable a Avatares sin motor). |
|
ReadyToReset |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar cumple las condiciones de rearme de disparo y puede restablecerse mediante un comando Reinicio de disparo. |
|
LI1 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la entrada lógica 1 del Avatar se establece en TRUE. |
|
LI2 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, la entrada lógica 2 del Avatar se establece en TRUE. |
|
LoadStarting |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en fase de arranque. |
|
AvgIRMS |
DINT |
Indica la media de los valores de Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |
|
AvgIRMS_O |
DINT |
Indica la media de los valores overflow de la Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |