Motor de dos velocidades
El bloque funcional {6}AvMotorTwoSpeeds{7} se utiliza para gestionar un motor de dos velocidades.
Interfaz de entrada AvMotorTwoSpeeds
|
Entrada |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
RunFwdLowCmd |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el motor arranca en dirección de avance a baja velocidad. |
|
RunFwdHighCmd |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el motor arranca en dirección de avance a alta velocidad. |
|
ResetTrip |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, los disparos detectados de este Avatar cuyas condiciones de rearme se hayan cumplido se rearmarán. |
|
ResetAlarmCntrs |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de alarmas de este Avatar se restablecen. |
|
ResetTripCntrs |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, todos los contadores de disparos de este Avatar se restablecen. |
|
ResetMaxIRMS |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el valor de corriente Irms media máxima y la marca de tiempo se restablecen. |
|
RecordToUChannel1 |
BOOL |
Si esta entrada se establece en TRUE, el canal de tiempo de uso correspondiente se incrementa conforme a la energía medida del Avatar seleccionado. Este registro del tiempo de uso continúa para los canales habilitados hasta que se deshabiliten. |
|
RecordToUChannel2 |
BOOL |
|
|
RecordToUChannel3 |
BOOL |
|
|
RecordToUChannel4 |
BOOL |
Interfaz de salida AvMotorTwoSpeeds
|
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
|---|---|---|
|
Listo |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
|
RunFwdLowStatus |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en marcha a baja velocidad. Si esta salida se establece en FALSE, el motor está parado o se encuentra en marcha a alta velocidad. |
|
Disparado |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado un evento de disparo de protección. |
|
Alarma |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado una alarma de protección. |
|
UpstreamVltg1 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del primer arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar (disyuntor cerrado). |
|
AssetAlarm |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, un dispositivo de alimentación o arrancador SIL dentro del Avatar ha alcanzado o superado el 90 % de la durabilidad prevista (según el parámetro del Avatar). |
|
RunFwdHighStatus |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en marcha a alta velocidad. Si esta salida se establece en FALSE, el motor está parado o se encuentra en marcha a baja velocidad. |
|
LoadRunning |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha ejecutado un comando Marcha o Cerrar y fluye corriente en los polos (equivalente a un motor en funcionamiento, pero también aplicable a Avatares sin motor). |
|
ReadyToReset |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar cumple las condiciones de rearme de disparo y puede restablecerse mediante un comando Reinicio de disparo. |
|
UpstreamVltg2 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar ha detectado que hay presente alimentación principal aguas arriba del segundo arrancador/dispositivo de alimentación de este Avatar. |
|
LocalFwdLowCmdSts |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, los comandos recibidos en las entradas digitales controlan la lógica del Avatar y se ignoran los comandos del PLC. |
|
LocalFwdHighCmdSts |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, los comandos recibidos en las entradas digitales controlan la lógica del Avatar y se ignoran los comandos del PLC. |
|
ByPassCmdSts |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar seguirá funcionando y no se detendrá a causa de un disparo. |
|
ManualModeOverrideStatus |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar se controlan mediante el comando local y el control PV mientras se encuentra en modo manual. |
|
LoadStarting |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el motor se encuentra en fase de arranque. |
|
AvgIRMS |
DINT |
Indica la media de los valores de Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |
|
AvgIRMS_O |
DINT |
Indica la media de los valores overflow de la Irms de corriente de fase más recientes. (Unidad: mA) |
|
PVInput0 |
INT |
Devuelve el valor de medición de la entrada PV. |
|
PVInput1 |
INT |
|
|
PVInput2 |
INT |
|
|
PVInput3 |
INT |
|
|
PVInput4 |
INT |
|
|
PVSwitch0 |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, el conmutador PV representa un comando Conectado. |
|
PVSwitch1 |
BOOL |
|
|
PVSwitch2 |
BOOL |
|
|
PVSwitch3 |
BOOL |
|
|
PVSwitch4 |
BOOL |