8536IB1905PTBR-05

Funcionários qualificados

Somente pessoas treinadas adequadamente que estejam familiarizadas e entendam o conteúdo deste guia e de todas as outras documentações relacionadas ao produto estão autorizadas a trabalhar com ele.

A pessoa qualificada deve ser capaz de detectar possíveis riscos que surjam da modificação de valores de parâmetros e, em geral, de equipamentos mecânicos, elétricos ou eletrônicos. A pessoa qualificada deve estar familiarizada com os padrões, as provisões e as regulamentações para a prevenção de acidentes industriais, que devem observar ao projetar e implementar o sistema.

O uso e a aplicação das informações contidas neste guia exigem conhecimento do projeto e da programação de sistemas de controle automatizados. Somente você, o usuário, o fabricante da máquina ou o integrador pode estar ciente de todas as condições e fatores presentes durante a instalação, a configuração, a operação e a manutenção da máquina ou do processo e, portanto, deve determinar a automação e os equipamentos associados, bem como os dispositivos de segurança e intertravamentos relacionados, que devem ser usados de forma eficaz e adequada.

Ao selecionar equipamentos de automação e controle, e qualquer outro equipamento ou software relacionado, para uma aplicação específica, você também deve considerar as normas e/ou regulamentações locais, regionais ou nacionais aplicáveis.

Preste especial atenção à conformidade com quaisquer informações de segurança, requisitos elétricos e padrões normativos aplicáveis à sua máquina ou processo no uso deste equipamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?