8536IB1905KO-05

자격을 갖춘 직원

본 가이드 및 기타 모든 관련 제품 설명서의 내용에 익숙하고 이해한 적절한 교육을 받은 직원에게만 이 제품에 대해 작업하고 작업할 수 있는 권한을 부여받습니다.

자격을 갖춘 직원은 일반적으로 기계, 전기 또는 전자 장비에서 매개변수 값을 수정함으로써 발생할 수 있는 위험 요소를 감지할 수 있어야 합니다. 자격을 갖춘 직원은 시스템의 설계 및 구현 시 준수해야 하는 산업 재해 예방을 위한 표준, 규정 및 규정을 잘 알고 있어야 합니다.

이 안내서에 포함된 정보를 사용하고 적용하려면 자동 제어 시스템의 설계 및 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요합니다. 사용자, 기계 제작자 또는 시스템 통합자만 기계의 설치, 설정, 작동 및 유지 보수 및 프로세스 중에 존재하는 모든 조건과 요인을 인식할 수 있으므로 효율적으로 사용할 수 있는 자동화 및 관련 장비와 관련 안전 장치 및 인터록을 올바르게 결정하여 사용할 수 있습니다.

특정 애플리케이션에 대한 자동화 및 제어 장비 (또는 관련 소프트웨어)를 선택할 때, 반드시 해당 지역, 구역 및 국가 표준과 규정을 참조해야합니다.

이 장비를 사용하는 기계 또는 프로세스에 적용되는 안전 정보, 전기 요구 사항 및 규범적 표준을 준수하기 위해 특히 주의해야 합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.