DOCA0272FR-00

Importer la configuration du TeSys island dans Siemens TIA Portal

Pour importer la configuration de TeSys™ island à l’aide du logiciel SoMove™, procédez comme suit :

  1. Lancez le logiciel SoMove et ouvrez le projet sur lequel vous travaillez.

  2. Lancez Siemens TIA Portal et ouvrez le projet.

  3. Sélectionnez Exporter → Format de fichier AML dans le menu -Équipement- du logiciel SoMove pour exporter la configuration TeSys™ island.

    Exporter un fichier AML

  4. Sélectionnez Créer un nouvel AML à partir de cette configuration dans la fenêtre d’importation/exportation AML, puis cliquez sur Exporter.

    Exporter un fichier AML

  5. Sélectionnez le chemin du répertoire où vous souhaitez stocker le fichier et attribuez un nom unique au fichier.

  6. Cliquez sur Enregistrer. Le fichier AML est créé à l’emplacement spécifié.

  7. Cliquez sur OK dans la fenêtre d’exportation de fichier AML.

    Fichier AML créé

  8. Passez au logiciel Siemens TIA Portal.

  9. Sélectionnez Paramètres dans le menu Outils du projet Siemens TIA Portal pour modifier les paramètres CAx.

  10. Sélectionnez CAx dans le menu de la fenêtre Paramètres (à gauche).

    Paramètres CAx

  11. Cochez la case Enregistrer les GUID pendant l’importation dans les paramètres d’importation.

  12. Sélectionnez Importer les données CAx dans le menu Outils du projet Siemens TIA Portal pour importer la configuration TeSys™ island.

    NOTE: Si le message du type « L’opération CAx ne peut pas être lancée, vérifiez que vous êtes bien connecté en tant que membre du groupe Siemens TIA Openness et relancez le processus » s’affiche, vous devez installer le package logiciel de Siemens TIA Portal Openness. Vous devrez peut-être effectuer également la procédure Ajouter un utilisateur à Siemens® TIA Openness.

    Importer les données CAx

  13. Sélectionnez le chemin source et le fichier AML que vous avez créé précédemment.

  14. Cliquez sur Ouvrir. Siemens TIA Portal importe les données de configuration TeSys island à partir du fichier AML.

    Importation du fichier CAx

    La configuration de TeSys™ island est répertoriée dans la hiérarchie du projet dans les équipements TeSys island, et dans la vue Appareils & Réseaux de Siemens TIA Portal.

NOTE:
  • Si vous avez déjà importé une configuration TeSys island dans Siemens TIA Portal et que vous deviez y apporter des modifications, la procédure ci-dessus peut entraîner la perte de la configuration effectuée dans Siemens TIA Portal après la première importation. Il se peut alors que l’équipement ne soit plus associé à l’automate, que les adresses I et Q ou les adresses réseau des modules soient réinitialisées à leurs valeurs par défaut, ou encore que l’équipement soit remis dans le dossier des équipements TeSys island. Pour éviter ce type de problème, suivez la procédure décrite dans Mise à jour d’une configuration TeSys™ island existante dans TIA Portal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?