DOCA0272FR-00

Gestion d’énergie avatar

Profil de bloc de fonction

Type de bloc de fonction

Bloc de fonction générique d’avatar

Type d’accès aux données

Cyclique (écriture) et acyclique (lecture).

Usage prévu

Tous les avatars de charge, d’application et d’équipement. Pour les avatars d’équipement « E/S analogique » et « E/S numériques », les données peuvent être récupérées mais ne contiendront que des valeurs par défaut car ces avatars ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Fonctionnalité

Le bloc de fonction Énergie de l’avatar renvoie l’état des données d’énergie de l’avatar spécifié.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?