DOCA0272IT-00

Importazione della configurazione di TeSys island in Siemens TIA Portal

Per importare la configurazione di TeSys™ island mediante il software SoMove™, procedere come segue:

  1. Avviare il software SoMove e aprire il progetto su cui si sta lavorando.

  2. Avviare Siemens TIA Portal e aprire il progetto.

  3. Selezionare Esporta, AML File Format nel menu Dispositivo del software SoMove per esportare la configurazione di TeSys™ island.

    Esportazione dei file AML

  4. Selezionare Crea nuovo AML da questa configurazione nella finestra Importa/Esporta AML e fare clic su Esporta.

    Esportazione AML

  5. Selezionare il percorso in cui archiviare il file e assegnare un nome di file univoco al file.

  6. Fare clic su Salva. Il file AML verrà creato nella posizione indicata.

  7. Fare clic su OK nella finestra Esporta file AML.

    File AML creato

  8. Aprire il software Siemens TIA Portal.

  9. Selezionare Impostazioni nel menu Strumenti del progetto Siemens TIA Portal per modificare le impostazioni CAx.

  10. Selezionare CAx nel menu nella finestra Impostazioni (a sinistra).

    Impostazioni CAx

  11. Selezionare la casella Salva GUID durante l'importazione: sotto Impostazioni di importazione.

  12. Selezionare Importa dati CAx... nel menu Strumenti nel progetto Siemens TIA Portal per importare la configurazione di TeSys™ island.

    NOTA: Se viene visualizzato il messaggio "Impossibile avviare l'operazione CAx. Controllare se l'utente ha effettuato l'accesso come membro del gruppo Siemens TIA Openness e riavviare il processo", installare il pacchetto software per Siemens TIA Portal Openness. Potrebbe anche essere necessario eseguire la procedura illustrata in Modalità di aggiunta di un utente a Siemens® TIA Openness.

    Importare i dati CAx

  13. Selezionare il percorso di origine e il file AML già creato.

  14. Fare clic su Apri. Siemens TIA Portal importa i dati della configurazione di TeSys island dal file AML.

    Importazione file CAx

    La configurazione di TeSys™ island viene elencata nella struttura ad albero del progetto sotto Dispositivi TeSys Island e nella vista Reti e dispositivi di Siemens TIA Portal.

NOTA:
  • Se è già stata importata una configurazione di TeSys Island in Siemens TIA Portal e occorre modificarla, la procedura precedente potrebbe causare la perdita della configurazione effettuata in Siemens TIA Portal dopo la prima importazione. Quindi, il dispositivo potrebbe non essere più associato al PLC, gli indirizzi I e Q o gli indirizzi di rete dei moduli ripristinati ai valori predefiniti o i dispositivi spostati di nuovo nella cartella "Dispositivi TeSys Island". Per prevenire l'annullamento di queste impostazioni, attenersi alla procedura descritta in Aggiornamento di una configurazione di TeSys™ island esistente in TIA Portal.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.