DOCA0272ES-00

Importación de la configuración de TeSys island en el TIA Portal de Siemens

Para importar la configuración de TeSys™ island utilizando el software SoMove™, siga estos pasos:

  1. Inicie el software SoMove y abra el proyecto en el que está trabajando.

  2. Inicie el TIA Portal de Siemens y abra el proyecto.

  3. Seleccione Export - AML File Format (Exportar – Formato de archivo AML) en el menú Dispositivo del software SoMove para exportar la configuración de TeSys™ island.

    Exportar archivo AML

  4. Seleccione Create new AML from this configuration (Crear nuevo AML a partir de esta configuración) en la ventana AML Import/Export (Importación/exportación de AML) y haga clic en Exportar.

    Exportación de AML

  5. Seleccione la ruta del directorio en el que desee almacenar el archivo y asigne un nombre único al archivo.

  6. Haga clic en Save (Guardar). Se creará el archivo AML en la ubicación establecida.

  7. Haga clic en OK (Aceptar) en la ventana de exportación del archivo AML.

    Archivo AML creado

  8. Vaya al software TIA Portal de Siemens.

  9. Seleccione Configuración en el menú Opciones del proyecto del TIA Portal de Siemens para modificar los ajustes de CAx.

  10. Seleccione CAx en el menú de la ventana Configuración, a la izquierda.

    Ajustes de CAx

  11. Marque la casilla de verificación Guardar GUIDs durante la importación en los ajustes de importación.

  12. Para importar las configuración de TeSys™ island, seleccione Importar datos CAx… en el menú Tools (Herramientas) dentro del proyecto del TIA Portal de Siemens.

    NOTA: Si recibe el mensaje "The CAx operation cannot be started. Check if you are logged on as a member of the Siemens TIA Openness group and restart the process.”, es necesario instalar el paquete de software para TIA Portal Openness de Siemens. Es posible que también deba llevar a cabo el procedimiento descrito en Cómo añadir un usuario a Siemens® TIA Openness.

    Importar datos CAx

  13. Seleccione la ruta de origen y el archivo AML creado previamente.

  14. Haga clic en Abrir. El TIA Portal de Siemens importa los datos de configuración de TeSys island desde el archivo AML.

    Importación del archivo CAx

    La configuración de TeSys™ island aparece dentro del árbol de proyectos en TeSys Island Devices (Dispositivos TeSys Island) y en la vista Dispositivos del TIA Portal de Siemens.

NOTA:
  • Si ya ha importado una configuración de TeSys Island en el TIA Portal de Siemens y necesita realizar cambios, en caso de utilizar el procedimiento descrito arriba podría perder la configuración establecida en el TIA Portal de Siemens tras la primera importación. Esto podría dar lugar a que el dispositivo deje de estar asociado al PLC, a que se restablezcan los valores predeterminados de las direcciones I y Q o de las direcciones de red de los módulos, o a que el dispositivo se mueva otra vez a la carpeta "TeSys Island devices" (Dispositivos TeSys Island). Para evitar este tipo de inversiones, utilice el procedimiento descrito en Actualización de una configuración de TeSys™ island existente en el TIA Portal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.