DOCA0272FR-00

Différences entre PROFIBUS DP et PROFINET IO

Les instructions contenues dans ce document s’appliquent à la fois à PROFIBUS DP et à PROFINET IO. Siemens® TIA Portal et le logiciel SoMove™ utilisent les mêmes mécanismes pour les systèmes de coupleurs de bus PROFIBUS DP et PROFINET IO. Il existe cependant des différences mineures dans la gestion des équipements entre les deux systèmes de bus.

En général, la plupart des différences sont gérées par le logiciel SoMove™. Le logiciel SoMove™ créera les structures appropriées dans le fichier AML exporté pour chacun des systèmes de bus. Vous devrez peut-être encore définir manuellement certains paramètres pour les blocs de fonction de Siemens TIA Portal.

PROFIBUS DP utilise un ID de nœud numérique pour l’adressage. PROFINET IO utilise une adresse IP ou un nom PROFINET pour l’adressage. Si elles sont attribuées dans le logiciel SoMove, les adresses sont automatiquement transférées dans le fichier AML. Sinon, Siemens TIA Portal attribue automatiquement des adresses par défaut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?