DOCA0272FR-00

Heure système

Profil de bloc de fonction

Type de bloc de fonction

Bloc de fonction de l’avatar du système.

Type d’accès aux données

Acyclique (lecture/écriture).

Usage prévu

Avatar du système (coupleur de bus).

Fonctionnalité

Le bloc de fonction « Heure du système » lit et écrit l’heure système du coupleur de bus. La commande d’écriture a une priorité plus élevée.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées sur l’interface et l’utilisation des paramètres des blocs de fonction PROFINET IO et PROFIBUS DP pour cet avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?