DOCA0272KO-00

데이터 유형

일반적으로 기능 블록 인터페이스의 TIA Portal용 TeSys™ 아일랜드 기능 블록 라이브러리는 Siemens TIA Portal에서 제공하는 표준 단순 데이터 유형(IEC 61131-3에 의해 정의)을 사용합니다. TeSys™ 아일랜드에서 데이터의 표현 및 비트 크기와 가장 일치하는 개별 데이터 유형을 선택했습니다. 타임 스탬프는 Siemens TIA Portal의 복잡한 데이터 유형 "DTL"을 사용하여 표시됩니다.

데이터 교환의 매개 변수화를 위해 두 가지 특수 데이터 형식 "Variant"(순환 입력 데이터) 및 "HW_IO"(비순환 데이터)가 적절한 경우 기능 블록 입력으로 사용됩니다(데이터 액세스 참조).

Siemens TIA 포털 데이터 유형의 사용, 데이터 범위, 비트 크기 및 변환 기능에 대한 자세한 내용은 Siemens TIA Portal 정보 시스템을 참조하십시오.

일부 목적을 위해 기능 블록은 Siemens TIA Portal의 UDT(사용자 정의 유형)를 사용합니다. UDT을 참조하십시오.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?