DOCA0272FR-00

Types de données

En général, la bibliothèque de blocs de fonction TeSys™ island pour TIA Portal aux interfaces de blocs de fonction utilise les types de données simples standard (tels que définis par la norme CEI 61131-3) fournis par Siemens TIA Portal. Les différents types de données ont été choisis pour correspondre au mieux à la représentation et à la taille des données sur TeSys™ island. Les horodatages sont représentés à l’aide du type de données complexe « DTL » de Siemens TIA Portal.

Pour le paramétrage de l’échange de données, les deux types de données spéciales « Variant » (données d’entrée cycliques) et « HW_IO » (données acycliques) sont utilisés comme entrées de blocs de fonction, le cas échéant (voir également Accès aux données).

Pour plus d’informations sur l’utilisation, les plages de données, les tailles de bits et les fonctions de conversion des types de données de Siemens TIA Portal, reportez-vous au système d’information de Siemens TIA Portal.

Dans certains cas, les blocs de fonction utilisent des types définis par l’utilisateur (UDT) dans Siemens TIA Portal. Voir Types UDT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?