DOCA0272PTBR-00

Tipos de dados

Em geral, a biblioteca de blocos de funções do TeSys™ island para o TIA Portal na interface do bloco de funções utiliza os tipos de dados simples padrão (conforme definidos pela IEC 61131-3) fornecidos pelo Siemens TIA Portal. Os tipos de dados individuais foram escolhidos para corresponder da melhor forma possível à representação e ao tamanho de bits dos dados no TeSys™ island. As marcações de data e hora são representadas usando o tipo de dados complexo “DTL” do Siemens TIA Portal.

Para a parametrização da troca de dados, os dois tipos de dados especiais “Variante” (dados de entrada cíclica) e “HW_IO” (dados acíclicos) são utilizados como entradas de bloco de funções quando apropriado (consulte também Acesso a dados).

Para obter informações adicionais sobre a utilização, os intervalos de dados, os tamanhos de bits e as funções de conversão para os tipos de dados do Siemens TIA Portal, consulte o sistema de informações do Siemens TIA Portal.

Para algumas finalidades, os blocos de funções utilizam tipos definidos pelo usuário (UDTs) no Siemens TIA Portal. Consulte UDTs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?