DOCA0224RU-00

Процедура обновления прошивки модуля удаленного подключения

Обновление прошивки модуля удаленного подключения может выполняться с помощью библиотеки управляющих программ типа устройства (DTM) или MicroSD карты. Процедуру обновления прошивки модуля удаленного подключения с помощью MicroSD карты см. в Руководстве по эксплуатации TeSys island.

Для обновления прошивки модуля удаленного подключения с помощью библиотеки DTM выполните следующие действия:

  1. Обновите библиотеку TeSys islandDTM до версии 2.3.0.

  2. Щелкните Загрузить с устройства в SoMove (контейнер FDT), чтобы подключить библиотеку DTM к системе TeSys island.

  3. Выполните обновление прошивки с помощью библиотеки DTM.

  4. Отсоедините систему TeSys island.

    Примечание: Выключите и снова включите питание модуля удаленного подключения, чтобы завершить обновление прошивки.
  5. Щелкните Сохранить на устройство в SoMove для соединения с системой TeSys island.

    Результат:

    • Выполнена конфигурация новой версии библиотеки DTM для модуля удаленного подключения.

    • Система готова к работе с последней версией прошивки и библиотеки DTM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?