DOCA0224RU-00

Совместимость

В следующей таблице указана совместимость цифровых средств с системой TeSys island в активных выпусках.

ПО для конфигурирования/программирования

Версия прошивки TeSys island

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

DTM (SoMove или любой контейнер FDT)

DTM v1.0.1401

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

Примечание: DTM v2.1.1 совместима только при использовании Modbus TCP или EtherNet/IP и для уже существующих устройств и аватаров нагрузки.

DTM v2.2.0 или DTM v2.2.1 (эквивалентны)

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 или v1.2

Библиотека функциональных блоков: 1.0.15.0

Описание устройства:

  • Modbus TCP: 1.1.0.0

  • EtherNet/IP: 1.1.0.0

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3

Библиотека функциональных блоков: 2.0.2.0

Описание устройства:

  • Modbus TCP: 1.1.6

  • EtherNet/IP: 1.1.7

X

X

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1

Библиотека TeSys island 2021

Версия библиотеки DTM PSx: 3.14.54

PLC M580 - прошивка ЦПУ версии 3.20

X

X

Примечание: ПО EcoStruxure Control Expert совместимо с TeSys island v002.200.008 при конфигурации с помощью библиотеки TeSys island DTM v2.2.2.

Studio 5000

н/д

Примечание: Убедитесь, что экспорт файла L5X выполнен с помощью совместимой версии DTM.

TIA Portal

Библиотека: TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (ред. 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

Примечание: Убедитесь, что экспорт файла AML выполнен с помощью совместимой версии DTM.

X

X

X

Библиотека: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (ред. 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

Примечание: Убедитесь, что экспорт файла AML выполнен с помощью совместимой версии DTM.

X

X

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.