DOCA0224ZH-02

总线耦合器固件更新程序

总线耦合器可使用设备类型管理器 (DTM) 库或 micro SD 卡予以更新。有关使用 micro SD 卡更新总线耦合器固件的过程,请参阅 TeSys island — 系统、安装和操作指南

使用 DTM library 执行以下过程更新总线耦合器固件:

  1. TeSys island DTM Library更新到 2.4.2 版

  2. 单击 SoMove(FDT 容器)上的从设备加载,将 DTM libraryTeSys island 模块连接。

  3. 使用 DTM library 执行固件更新。

  4. 断开 TeSys island 模块的连接。

    注: 关机重启总线耦合器,以应用固件更新。
  5. 单击 SoMove 上的存储至设备,以与 TeSys island 模块连接。

    结果:

    • 新的 DTM library 版本即被配置到总线耦合器上。

    • 该系统即可使用最新的固件和 DTM library 运行。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?