Versão 002.300.006
Novos recursos
-
O modo de controle Dahlander é adicionado quando Dahlander Control Enabled (Controle Dahlander Ativado) está selecionado como Yes (Sim).
-
O Certificate Manager permite configurar o certificado de segurança do módulo do TeSys island.
-
Melhorias na segurança cibernética.
-
Quando a interface de rede está em IP de fallback, não há verificação de endereço IP duplicado.
Erros corrigidos
-
A transição entre os estados não redefiniu as entradas lógicas de avatar.
-
O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) causa uma falha importante ou uma falha no serviço Ethernet se roteado por meio de outro módulo de TeSys island.
-
A interface de rede não entrava no modo de falha de potência quando alimentada por um sinal de 12 V.
-
As informações sobre ativos de tensão do Módulo de Interface de Tensão (VIM) tinham o dimensionamento incorreto.
-
Os acessórios do DTM não estavam corretos para partidas de tamanho três (exibiam o tamanho de kits 1).
-
Potência ativa total e potência reativa total para o sistema avatar incluir avatars sem monitoramento de energia ativado.
-
Frequência detectada com base na tensão A-C, e não na tensão A-N, quando configurada para monofásica.
Problemas conhecidos
-
O status do modo local não funcionou para Transportador com um sentido de rotação - Parada SIL, W. Cat. 1/2 e Transportador com dois sentidos de rotação - Parada SIL, W. Cat. 1/2.
-
A opção Carregar do dispositivo não funciona quando há mais de 16 partidas SIL na configuração.
Esse problema existe em todos os pacotes de firmware do TeSys island.
Solução alternativa: Salve as configurações no software SoMoveou no EcoStruxure Machine Expert e conecte-se ao dispositivo sem usar a opção Carregar do dispositivo.