DOCA0224PTBR-02

Compatibilidade

A tabela a seguir mostra a compatibilidade de ferramentas digitais com o TeSys island módulo em versões ativas.

Software de configuração/programação

Versão do firmware do TeSys island

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

TeSysisland_003.000.001.sedp

TeSysisland_003.000.002.sedp

TeSysisland_003.001.001.sedp

DTM (SoMove ou qualquer contêiner FDT)

DTM v1.0.1401

X

X

X

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

X

X

X

NOTA: O DTM v2.1.1 é compatível quando se utiliza Modbus TCP ou EtherNet/IP e apenas para avatares de dispositivo e carga previamente existentes.

DTM v2.2.0 ou DTM v2.2.1 (equivalente)

X

X

X

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.1

X

X

X

X

X

DTM v2.4.2

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 ou v1.2

Biblioteca de blocos de funções: 1.0.15.0

Descrição do dispositivo:

  • Modbus TCP: 1.1.0.0

  • Ethernet/IP: 1.1.0.0

X

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 ou posterior

Biblioteca de blocos de funções: 2.0.2.0

Descrição do dispositivo:

  • Modbus TCP: 1.1.6

  • Ethernet/IP: 1.1.7

X

X

**

**

**

NOTA: **O EcoStruxure Machine Expert não é compatível se houver alterações na ATRIBUIÇÃO DE PORTA DE E/S.
NOTA: **A biblioteca de blocos de funções para PLCs com Machine Expert no protocolo Modbus TCP não é compatível.

Solução alternativa: Use os PLCs Modbus TCP do Machine Expert da Schneider Electric como um PLC de terceiros.

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 ou posterior

Biblioteca do TeSys island 2021

Versão da biblioteca PSx do DTM 3.14.54

PLC M580 - Firmware de CPU 3.20

X

X

*

*

*

NOTA: *O EcoStruxure Machine Expert não é compatível se houver alterações na ATRIBUIÇÃO DE PORTA DE E/S.

Studio 5000 V30 ou posterior

ND

ND

ND

ND

ND

*

*

*

NOTA: A exportação do arquivo L5X deve ser feita com a versão compatível do DTM.
NOTA: *O Studio 5000 não é compatível, se houver alteração na ATRIBUIÇÃO DE PORTA DE E/S.

TIA Portal V15 ou posterior

Biblioteca: TeSysisland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revisão 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

NOTA: A exportação do arquivo AML deve ser feita com a versão compatível do DTM.

X

X

X

X

X

X

Biblioteca: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revisão 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

NOTA: A exportação do arquivo AML deve ser feita com a versão compatível do DTM.

X

X

*

*

*

NOTA: *O TIA Portal não é compatível, se houver alteração na ATRIBUIÇÃO DE PORTA DE E/S.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.