DOCA0224RU-00

Обзор

TeSys island представляет собой интегрированную настраиваемую систему для прямого контроля и управления низковольтными нагрузками. TeSys island оптимизирует доступность физических модулей за счет встроенных функций управления предварительными сигналами.

Система TeSys island предназначена для производительного и высокопроизводительного оборудования с архитектурой автоматизации на базе высокоскоростных сетей, связывающих устройства с ПЛК. Необходимо избегать незапланированных оказывающихся исключительно дорогостоящими простоев высокопроизводительного оборудования. Система TeSys island помогает сократить незапланированные простои за счет прогнозного обслуживания и обеспечения выполнения ремонта в запланированное время.

TeSys island полностью интегрируется со средами разработки для ПЛК с помощью цифровых объектов. Система TeSys island полностью интегрируется с пакетом EcoStruxure, объединяющим устройства и программные средства в решения по автоматизации для OEM и предприятий машиностроения. Система также поддерживает интеграцию со сторонними ПЛК.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?