1639576DE-01

Konfiguration

Überblick

Nach erfolgter Verdrahtung besteht der nächste Schritt in der Konfiguration der Parameter mithilfe der PowerSuite-Software (siehe das PowerSuite-Kapitel im Benutzerhandbuch).

WARNUNG
NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GERÄTEBETRIEB
Für die Anwendung dieses Produkts ist spezielles Fachwissen im Bereich der Entwicklung und Programmierung von Steuerungssystemen erforderlich. Das Produkt darf nur von Personen programmiert und verwendet werden, die über das entsprechende Fachwissen verfügen.
Es sind alle lokalen und nationalen Sicherheitsvorschriften und -richtlinien zu befolgen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Installation der Software

Schritt

Beschreibung

1

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres PCs ein.

2

Suchen und klicken Sie auf die Datei „setup.exe“. Daraufhin startet der Konfigurationsassistent.

3

Befolgen Sie die Anweisungen im Konfigurationsassistenten.

Verbindung zur PowerSuite -Software herstellen

Im Applikationsbeispiel:

1 PC mit PowerSuite-Software

2 PowerSuite-Kabelsatz VW3 A8 106

3 LTM R-Controller

4 LTM E-Erweiterungsmodul

Wenn Sie das Erweiterungsmodul nicht verwenden, wird das HMI-Gerät direkt an den Controller angeschlossen:

1 PC mit PowerSuite-Software

2 PowerSuite-Kabelsatz VW3 A8 106

3 LTM R-Controller

Einstellen der Parameter

Schritt

Beschreibung

1

Starten Sie die PowerSuite-Software.

2

Wählen und öffnen Sie auf dem Bildschirm „Load Configuration“ (Lastkonfiguration) eine Konfigurationsdatei mit werkseitigen Standardeinstellungen.

3

Öffnen Sie in der Verzeichnisstruktur das Verzeichnis „Device Information“ (Geräteinformationen) und stellen Sie die Betriebsparameter ein.

4

Öffnen Sie in der Verzeichnisstruktur das Verzeichnis „Settings“.

5

Rufen Sie im Unterverzeichnis „Motor and Control“ die Betriebsparameter auf und stellen Sie sie ein.

6

Wiederholen Sie Schritt 5 für alle anderen Unterverzeichnisse von „Settings“.

7

Speichern Sie eine Kopie der vollständigen Konfigurationseinstellungen in einer neuen Konfigurationsdatei.

Parametereinstellungen für das Applikationsbeispiel:

Verzeichnis „Device Information

Unterverzeichnis

Parameter

Einstellung

Device information (Geräteinformationen)

Current range (Strombereich)

1,35-27 A

Network (Netzwerk)

Modbus/TCP

Control voltage (Steuerspannung)

100–240 VAC

Verzeichnis „Settings

Unterverzeichnis

Parameter

Einstellung

Motor and Control Settings (Motor- und Steuerungseinstellungen)

Motor operating mode (Motor-Betriebsmodus)

Nominal voltage (Nennspannung)

400 V

Nominal power (Nennspannung)

4 kW

Operating mode (Betriebsmodus)

3-Draht, unabhängig

Contactor rating (Schaltschütz-Abschaltstrom)

9 A

Phase (Phase)

3-phasig

Motor temperature sensor (Motortemperaturfühler)

Sensor type (Fühlertyp)

PTC binär

Trip enable (Auslösung aktivieren)

Aktivieren

Trip level (Auslösestufe)

Je nach Motor

Alarm level (Alarmstufe)

Je nach Motor

Load CT (Last-Stromwandler)

Load CT ratio (Last-Stromwandler-Verhältnis)

Intern

Load CT passes (Last-STW-Durchgänge)

1 (1)

Erdschlussstromsensor

Erdschlussstromsensor-Verhältnis

1000 : 1

Steuermodus

Local control (Lokale Steuerung)

Klemmenauslösung

Thermal Settings (Thermische Einstellungen)

Thermal overload (Thermische Überlast)

Trip type (Auslösetyp)

Invers therm.

Trip class (Auslöseklasse)

10

FLC1 (1)

50 %

Siehe FLC-Einstellungen (Full Load Current = Volllaststrom).

* (entspricht 9 A)

Trip enable (Auslösung aktivieren)

Aktivieren

Alarm enable (Alarm aktivieren)

Aktivieren

Current Settings (Stromeinstellungen)

Erdschlussstrommodus

Trip enable (Auslösung aktivieren)

Aktivieren

Trip level (Auslösestufe)

1 A

Trip timeout (Auslösetimeout)

0,5 s

Alarm enable (Alarm aktivieren)

Aktivieren

Alarm level (Alarmstufe)

200 mA

Voltage Settings (Spannungseinstellungen)

Undervoltage (Unterspannung)

Trip enable (Auslösung aktivieren)

Aktivieren

Trip level (Auslösestufe)

85 %

Trip timeout (Auslösetimeout)

3 s

Alarm enable (Alarm aktivieren)

Aktivieren

Alarm level (Alarmstufe)

90 %

Übertragung der Konfigurationsdatei

Schritt

Beschreibung

1

Öffnen Sie die Konfigurationsdatei, die Sie übertragen möchten.

  • Vergewissern Sie sich, dass sich die Datei im Hauptfenster („Main“) befindet

2

Verbinden Sie Ihren PC mit dem LTM R-Controller.

  • Prüfen Sie in der Taskleiste, ob Ihr PC mit dem LTM R-Controller verbunden ist.

3

Übertragen Sie die Konfigurationsdatei:

  • Wählen Sie entweder im Untermenü oder in der Symbolleiste Link > File Transfer die Option „PC to Device“ aus.

  • Klicken Sie im Dialogfeld „Upload Configuration“ auf „Continue“. Daraufhin erscheint kurz eine Statusleiste.

  • Überprüfen Sie die erfolgreiche Übertragung anhand der Ergebnisse im Fenster „Output“, das sich automatisch unten im Hauptfenster öffnet.

Ergebnis: Das Produkt ist jetzt einsatzbereit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?